This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3532EVM:可以#39;t 获取 LM3532 GUI 以提供板载电源!

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3532, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972183/lm3532evm-can-t-get-lm3532-gui-to-provide-onboard-power

器件型号:LM3532EVM
主题中讨论的其他器件:LM3532USB2ANY

我在这个主题中遇到了与 John Connely48相同的问题:

e2e.ti.com/.../622095

下载该线程中提供的 LM3532 GUI 后、我能够安装该 GUI 并连接到 USB2ANY。 但是、无法启用板载3.3V、因此我必须连接外部电源。

似乎我能够与 LM3532进行交互。 但是、当我执行读取(例如读取 ALS 区域边界)时、在大约10秒后、应用程序将退出。  

是否有更新的 LM3532 GUI 应用? 不再支持 LM3532吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个崩溃报告:

    有关调用的详细信息、请参阅此消息的末尾
    即时(JIT)调试、而不是这个对话框。

    ******** 例外文本********
    System.FormatException:输入字符串的格式不正确。
    在 System.Number.StringToNumber (String str、NumberStyles 选项、NumberBuffer& Number、NumberFormatInfo 信息、布尔参数十进制)
    在 System.Number.ParseInt32 (字符串、数字样式样式、数字格式信息)
    在 System.Byte.Parse (字符串、数字样式样式、数字格式信息)
    在 System.Byte.Parse (字符串、数字样式)
    在 TI.eLAB.EVM.GUI.update_als_values (字符串 zb0high、字符串 zb0low、字符串 zb1high、字符串 zb1low、字符串 zb2high、 字符串 zb2low、字符串 zb3high、字符串 zb3low)
    在 TI.eLAB.EVM.GUI.textBox190_TextChanged (对象发送器、EventArgs e)
    在 System.Windows.Forms.Control.OnTextChanged(EventArgs e)
    在 System.Windows.Forms.TextBoxBase.OnTextChanged(EventArgs e)
    在 System.Windows.Forms.TextBoxBase.WmReflectCommand (Message& m)上
    在 System.Windows.Forms.TextBoxBase.WndProc (消息和 m)
    在 System.Windows.Forms.TextBox.WndProc (消息和 m)
    在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (Message & m)
    在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (Message & m)
    在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wparam、IntPtr lparam)


    ******** 已加载的组件********
    mscorlib
    组件版本:2.0.0.0
    Win32版本:2.0.50727.9151 (WinRelRS6.050727-9100)
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    --------------------------------------
    USB2ANY_GUI
    汇编版本:1.10.0.0
    Win32版本:1.10.0.0
    代码库:文件:///C:/Users/Viking %20Voyager /下载/6560.USB2ANY%20GUI/USB2ANY%20GUI/USB2ANY_GUI.exe
    --------------------------------------
    System.Windows.Forms
    组件版本:2.0.0.0
    Win32版本:2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
    代码库:文件:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    --------------------------------------
    系统
    组件版本:2.0.0.0
    Win32版本:2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
    代码库:文件:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    --------------------------------------
    系统工程图
    组件版本:2.0.0.0
    Win32版本:2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
    代码库:文件:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    --------------------------------------
    USB2ANY_API
    汇编版本:1.10.0.0
    Win32版本:1.10.0.0
    代码库:文件:///C:/Users/Viking %20Voyager /下载/6560.USB2ANY%20GUI/USB2ANY%20GUI/USB2ANY_API.DLL
    --------------------------------------

    ******** JIT 调试********
    为了启用即时(JIT)调试、需要使用.config 文件
    应用程序或计算机(machine.config)必须具有
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section。
    应用程序也必须通过调试进行编译
    使能。

    例如:



    启用 JIT 调试后、任何未处理的异常
    将被发送到在计算机上注册的 JIT 调试器
    而不是由该对话框处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    您的操作系统版本如何? 您是否尝试过其他计算机或操作系统版本?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10 Home

    构建10.0.19041

    x64

    在另一台计算机/操作系统上尝试不是我的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于阅读此主题的人、我不得不放弃使用 USB2ANY、而放弃使用 Arduino。  我不知道 LM3532是否得到了良好的支持。 TI 的工作重点必须是使用较新的 LED 驱动器、或者资金可能没有着落。

    (《LM3532 EVM 用户指南》也不是最新版本。)

    比较 Arduino 和 LM3532的入门和运行流程。 无比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    软件问题很复杂、因为我们对此不承担任何责任。 我们将让我们的软件支持团队了解这一点。

    非常感谢。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 USB 放在 EVM 上。 那么就不需要 USB2ANY...了。。 (包装更少,运输重量更轻,成本更低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    我们的大多数器件仅支持 I2C 协议、因此需要在计算机和器件之间添加 USB2ANY。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我说将 USB 放在 EVM 上时、我将讨论一个具有本机 USB 的微控制器、它将管理 USB/I2C 转换。