This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:当 VIN 接近 Vout 时、Vout 超出设计电压

Guru**** 2514015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972283/tps61178-vout-is-over-designed-voltage-when-vin-is-close-to-vout

器件型号:TPS61178

您好!

我的客户使用 TPS611781。 下面是系统条件。

VIN=4.2V、Vo=5V、Fs=1.88MHz。 Iload、min = 0.15A。

实际输出电压= 5.8V。

我发现 Toff 在规格中为180ns、获得正确的输出电压应该为130ns。

在进行系统设计之前、我使用"PSpice for TI"来仿真结果。 结果显示、它可以获得 Vout=5V、如下图所示。

我发现仿真中的 Toff 为90ns、小于 Toff 最小规格。

我能否知道如何调整 PSpice 模型中的 TON\OFF 限制以获得正确的仿真结果?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TPS611781最短导通时间最大规格为135ns。 它可能触发最短导通时间、因此实际 Vout 比设置 Vout 小一些。 请将开关频率 fs 设置得稍微低一点、以避免触发最小导通时间限制。

    PSpice 模型仅考虑典型应用、因此对于临界极端情况设计、请遵循数据表 EC 表规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我的客户测量以下 Tonat 情况。 他发现 Ton 为147nS。 但 Ton、min 为135ns。  

    出什么问题了吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以向我发送原理图和布局吗? 最好使用电子邮件来获得更高的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    客户使用 TPS61178 EVM 并将 IC 更改为 TPS611781。  

    此外、将 Vout 更改为5V、将 Fsw 更改为2MHz。 它们只是作为仿真原理图进行跟踪。

    电路板上也会出现同样的问题。

    BR、

    弗兰克

    e2e.ti.com/.../WBDesign106-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    WEBENCH 模型还仅考虑105ns 的典型 TON_MIN 值。

    对于4.4V 输入电压、5V 输出电压的条件,假设效率为92%,占空比为1Vin *效率/Vout=19.0%。 由于 Fsw 为2MHz、因此计算出的 Ton 为500ns*19%=95ns。 如果客户将 FSW 设置为1MHz、则计算出的 Ton 为1us*19%=190ns、大于最大 TON_MIN 规格。

    请让客户尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    是的、1MHz 可以解决此问题。

    只是我们不知道为什么测量值为147ns。 根据规格、最大值应为135ns

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    它们能否稍微放大波形? 是因为测量误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    波形在下降沿触发并测量延迟。 测量结果看起来是正确的。 此外、开关频率接近2MHz。 低占空比似乎非常接近147ns。

    板上的波形(而不是 EVM)。

    输入电压:4.2V

    FS:1962K

    Tps611781测量结果:输出电压:6.1V

    在50%时、ton 为162ns。

    底部为148.5ns。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    Ton、min 和 Toff、min 似乎不正确。

    我的客户希望确认1MHz 是否符合规格。

    他们需要知道 Ton、min 和 Toff、min 的规格

    可以提供吗?

     

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    让我们通过电子邮件保持联系。 我将关闭该线程。