This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:线路放大器;负载稳压器

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980829/lmg5200-line-load-reg

器件型号:LMG5200

您好,

如何获取直流/直流转换器的线路和负载稳压器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更具体地谈谈这个问题吗? 如果您询问如何使用 LMG5200获取转换器的线路和负载调节、则取决于所实现的控制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的首次反馈,主题是单个 LMG5200,不同 VIN [+10V⇾+70V](线路稳压器)的固定 V OUT 有何变化,以及不同 I OUT [+2A⇾+8A](负载稳压器)的固定 V OUT 有何变化?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LMG5200仅包含两个 GaN FET 和驱动器、因此调节实际上取决于所实现的控制。 功率级中没有内置调节。

    此致、