This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:具有+24V 输入的分离轨输出降压转换器申请

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975034/tps65133-request-for-split-rail-output-buck-books-converter-with-24v-input

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件:TPS65131

大家好、

我们是否有解决方案可满足以下要求:
输入电压:+24V
输出电压:  双路+/- 10VDC 输出
输出电流:小于200mA

如果您对客户有其他问题、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我查看了我们的+/-输出(分离轨)产品系列、没有发现任何可以接受+24V 输入电压的产品。 TPS65131可输出+/-10V、但不能接受+24V 输入电压。 因此、遗憾的是、我们没有一个符合这些规格的器件。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的辽卡特建议。 客户同意使用(TPS65131)并立即申请样片。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我很高兴听到客户决定使用 TPS65131。 我现在将关闭此主题。

    此致、

    辽卡特