This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804:工作温度范围

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC1804, UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974935/ucc2804-operating-temperature-range

器件型号:UCC2804
主题中讨论的其他器件:UCC1804

您好!

在数据表中、它显示了

自然通风条件下的工作温度高达125C

工作结温也为125C。

为什么这2个温度可能相同、因为据我所知、结温应始终高于空气温度?

但是、在附录1中、只有 UCC1804工作温度高达125C、UCC2804仅指定为-40至85C。

那么、我想知道哪一个是错误的? 我是否认为 UCC2804可在125C 温度范围内使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    在此感谢您关注 TI。 我理解您的观点。 请允许我与同事确认、并最迟在周二回复您。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    感谢您在我们内部努力解决提请我们注意的问题时表现出的耐心。  我看到您所说的内容,似乎需要对数据表进行一些编辑。 我需要与 TI 文档团队进一步审查并尽快更新。 数据表背面的附录页面中显示了正确的温度范围、如下所示:

    -55 C <UCC180x<+125 C

    C-40 <UCC280x<+85 C

    C C 0 <UCC380x<+70 C