This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:击穿波形期间的 DESAT

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973794/iso5852s-ep-desats-during-shoot-through-waveforms

器件型号:ISO5852S-EP
主题中讨论的其他器件:ISO5852S

[由于照片显示问题而重新发布]

尊敬的 TI 代表:

我们将 ISO5852用于半桥 SiC MOSFET。 VDC 总线为~200V、目标是在2us 内以 Vds ~ 1.4V 的电压触发 DSAT。  电路片段如下所示:

当 Q2被预偏置打开、然后有目的地打开 Q1时、在击穿测试期间、保护工作正常。  顶部/底部 Iso5852上的 DSAT 信号测量显示了有趣的波形:

Q2似乎首先触发 DESAT、这是有道理的。 但是、我不知道为什么顶部 DESAT 错过了第一个触发器? 突出显示的区域在1us 以上远高于+9V。

任何评论/想法都值得赞赏。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duc:

    感谢您联系 E2E!

    我将对此进行研究并提供 EOD 的更新。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duc:

    看看对我而言并不完全有意义的波形。 是否能够在原理图上添加注释、以准确探测上面绘制的信号并包含参考点? (即、在以 GND2为基准的栅极驱动器 DESAT 引脚处、还是在原理图中的不同位置?)

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。 Q1_DESAT / Q2_DESAT 分别在原理图上的 D1/D4上进行测量。

    Bests、

    [引用用户="Andy Robles "]

    尊敬的 Duc:

    看看对我而言并不完全有意义的波形。 是否能够在原理图上添加注释、以准确探测上面绘制的信号并包含参考点? (即、在以 GND2为基准的栅极驱动器 DESAT 引脚处、还是在原理图中的不同位置?)

    此致、

    Andy Robles

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duc:

    我们的专家正在查看最新信息、并将及时与您取得反馈。

    感谢您的耐心等待。

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duc:

    很抱歉耽误你的时间。 在运行一些仿真后、我注意到模型在并非所有引脚都正确连接时出现了一些异常行为。 我从您共享的代码段中看到、您简化了原理图、仅显示了相关信号。 您是否能够分享给出所述波形的完整原理图?

    一个经常被忽略的引脚是钳位引脚。 即使未使用钳位功能、也要确保在仿真中将其连接到 VEE 以获得正确的结果。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    钳位引脚连接到 MOSFET 的栅极、而此 MOSFET 在代码段中未显示。 波形直接从硬件进行测量、然后由 MATLAB 提取以进行更好的数据分析。 很抱歉 、由于项目的机密信息、无法共享整个电路、但这是一种具有 BJT 图腾柱缓冲器的典型栅极驱动拓扑。 其他一切都正常、我不确定仿真中是否会重复出现此问题、因为 DESAT 机制 本身非常简单。

    而且、不确定您之前是否收到过与此类似的报告?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duc:

    查看实际原理图和波形可能有用、因为我以前没有看到类似的东西。

    我已向您发送一个请求、要求通过 E2E 进行连接、我通过 E2E 共享我的电子邮件、以便能够共享更多您不希望在此处共享的机密信息。 我将继续并关闭此主题、因为我们将通过电子邮件继续我们的对话。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、

    是的、您可以关闭此主题并继续进行电子邮件对话。