This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 60A 降压/升压转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10214, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980879/60a-buck-boost-converter

主题中讨论的其他器件:PMP10214LM5176

大家好、

我们的客户正在寻找具有以下规格的降压/升压转换器。  

VIN = 10-16VDC

VOUT = 12-16VDC

Iout = 60A

该应用适用于电池充电器。 输出电压可在12-16V 范围内进行编程。 它们将使用微控制器生成电压电平以设置输出电压。 我已经运行 Webench 仿真来查找符合他要求的器件。 但是、Webench 没有最小和最大输出电压选项。 您能否为该应用推荐器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请看一下我的 PMP10214、单个功率级的限制约为300W+;
    您的请求 高达1kW -这将 通过使用降压/升压拓扑实现多相解决方案。
    可由 LM5176完成、但请查看设计图片、所需数量
    电感器周围的功率半导体-仅用于300W 的波浪式功率。

    输入电流将高达(16V x 60A)/ 95%效率/10Vmin = 101A、因此您需要强大的电源。

    如果您想使用降压/升压拓扑、可以使用 C2000的数字控制四相解决方案
    可能具有成本效益。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo