This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:尝试使用 GPI 来开启电源轨;即使用 GPI 来依赖电源轨开启和关闭

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969262/ucd90320-attempting-to-use-a-gpi-to-gate-a-rail-turn-on-i-e-using-gpi-for-rail-on-and-off-dependency

器件型号:UCD90320

参考信息:硬件:具有 USB 转 GPIO 适配器的 UCD9020EVM-783;软件:Fusion Digital Power Designer 版本7.5.1

电源轨配置:电源轨#1 (重命名为1.2V_POL_1)

开/关配置:仅运行(0x1A)

开/关时序:0/0

序列超时:在序列上:0、无限期等待;在序列上:0、无限期等待

依赖项序列:依赖项上的电源轨:无;依赖项下的电源轨数:无;GPI 开/关依赖项:GPI #4 (C8 LGPO04 (GPIO))-我已将此 GIPO 配置为 GPI;为此 GPI 检查并检查;GPO 开/关依赖项:无

 在 System Monitor (系统监视器)屏幕上、我可以单击 Operation Cmd to On (操作命令至开启)、只有在我还将上拉电阻连接至 GPI #4输入时、电源轨#1 Enable (启用电源轨)才会开启。  当我连接上拉电阻器时、使能端会按预期变为高电平(即、我尝试使用 GPI 4来选通电源轨1)。  但是、当我断开(取消置位)来自 GPI #4输入的上拉电阻时、使能在电源轨#1上保持开启状态。  我希望发生的是电源轨#1使能跟随 GPI #4输入的状态、就像一个简单的门控功能。  我未能做到这一点。  有可能吗?

谢谢、

Mike