This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464EVAL:交流/直流转换器输出

Guru**** 2693245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3464EVAL, LM3464, LM3464A, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974836/lm3464eval-ac-dc-converter-output

器件型号:LM3464EVAL
主题中讨论的其他器件: LM3464LM3464ALM431

我打算使用 LM3464评估板快速构建关键字。 我被引导到这个论坛来帮助设计交流/直流转换器输出级、LM3464EVAL 板手册中提到了该输出级。 我正在尝试获取交流/直流转换器输出级的推荐器件的快速 BOM、如 LM3464EVAL 文档中所示。 您能帮您解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我将其移至支持此部件的 LED 组。  我过去曾支持这一部分。  假设电源部分是具有可连接基准的隔离式直流输出。  由于可以使用许多不同的设计、因此在设计中未涵盖该内容。  我会搜索符合您应用需求的交流/直流隔离式电源设计。  如果可以为此配置反馈电路、甚至可以使用现成的电源。

    "选择交流/直流电源
    LM3464A 评估板可由交流/供电
    直流电源、通过香蕉插头型连接器
    如图2所示。 假设标称正向
    一个 LED 的总正向电压为3.5V
    包含12个 LED 的 LED 灯串约为42V。 以进行预留
    额外的电压余量、以补偿变化
    工作温度变化导致的 LED 正向电压、
    此评估板的 LED 导通电压为
    设置为48V。 因为该评估板旨在提供
    每个输出通道为350mA、输出约为60W
    电源、交流/直流电源必须为
    能够在下提供不低于60W 的连续输出功率
    48V。 因此、是一个具有48V 输出的60W 交流/直流电源
    电压。
    为了促进动态余量控制(DHC)
    交流/直流电源的输出电压由进行调节
    LM3464A。 LM3464A 可调节 AC/的输出电压
    通过从输出电压灌入电流来提供直流电源
    交流/直流转换器的反馈节点
    根据的压降电压将 RDHC 输入 OUTP 引脚
    线性电流调节器。 LM3464A 的 OUTP 引脚是
    只能从电压中灌入电流的开漏引脚
    交流/直流电源的反馈节点、因此是
    LM3464A 评估板只能增加输出
    交流/直流电源的电压、以获得更宽的电压
    余量。
    因为交流/直流转换器的输出电压将增加
    以实现动态的室内控制
    (DHC)、交流/直流电源的标称输出电压
    必须在连接到 LM3464A 评估板之前减小
    以保留 DHC 所需的电压余量
    位置。 这是通过修改的电阻实现的
    交流/直流电源的输出电压感应电阻器。
    以使交流/直流电源适应 LM3464A 评估
    交流/直流电源的标称输出电压
    建议将电压从48V 降至36V。 通常、是
    交流/直流电源的标称输出电压可以是
    电阻分压器的电阻降低

    输出电压反馈。 图2显示了电压反馈
    LM431且已在中广泛使用的 LM431的电流测量电路
    以典型的交流/直流电源为例。
    以降低中交流/直流电源的输出电压
    48V 至36V 时、R2的电阻会在不变化的情况下增大
    R1的值。 输出电压和 R2的值是相关的
    通过以下公式:"

    这来自评估板 AN-2071的应用手册。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我肯定您没有回答该问题。 很难找到您所说的配置正确的电源。 因此、我理解您所说的是、有许多不同的设计可用于此目的。 但是、当 TI 设计 LM3464EVAL 板时、它们必须使用电源进行测试。 使用的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还必须有某种形式的 BOM、其推荐器件仅适用于交流/直流转换器的反馈部分。 它是否存档在任何地方、以便我可以接收它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我假设您无法提供电源、因此、我希望获得 EVAL 数据表中给出的交流/直流转换器输出反馈的推荐器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin、该主题是否已被移至另一篇文章、或者您是否是回复我以前有关此主题的消息的文章? 我是否需要创建新线程?