This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池充电期间出现过压故障

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981190/bq77915-overvoltage-fault-during-battery-charge

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76920

我使用的是 BQ77915和3节(12.6V)电池。 当我尝试为电池充电时、CHG FET 会在电池完全充电之前关闭。  我猜充电器会跳过过过过压阈值...充电器使用标准恒定电流/恒定电压充电、充电器在恒定电压充电阶段的输出为12.6V、因此一旦将迟滞考虑在内、它非常接近4200mV OV 阈值。  我已经尝试过7791500和7791501 (OV 阈值4250mV),结果类似……一旦电池电压达到12.4V 左右,CHG FET 就会关闭。  我还可以尝试其他什么吗? 是否有任何方法可以增加 OV 阈值?

我将尝试7791504版本(4275V 阈值)、看看这是否有用...尽管较低的 UV 阈值(2000mV)令人担忧。

很遗憾、我现在无法更改我使用的充电器。

感谢您的任何建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    如果3节电池中的任何一节在该持续时间内高于过压阈值、CHG FET 将打开。 对于您的电池、所需的充电电压似乎等于 BQ7791500的过压保护阈值、这并不是理想情况。 当您使用 BQ7791501时、您是否测量了单节电池的电压以查看它们是否不平衡?  

    如果您需要更灵活的保护、BQ76920电池监控器具有可配置不同保护阈值的寄存器。 遗憾的是、BQ77915没有具有更高过压阈值的可用版本(BQ7791504最高)。

    此致、

    Matt