This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:ACOVP 查询

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981223/bq25790-acovp-inquiry

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25792

大家好、团队、

我的客户正在使用 BQ25790。 在检查另一个元件时、他们发现 BQ25790和 BQ25792在 BQ25792数据表第3页上进行了比较。

 

如果 BQ25790 ACOVP =7V、默认值。 当我们对 VBUS 使用背对背 MOSFET 并让 BQ25790驱动 MOSFET 栅极时、我们是否有此限制? 如果他们不使用此配置并且在 VBUS、VAC1和 VAC2上连接12VDC、那么即使这是最常用的器件使用方式、此配置是否正确?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在 VACx 线路上感测 ACOVP。  VACx 连接在 ACFET 的输入侧、如果未使用 FET、则直接连接到 VBUS。

    QFN 中的 BQ25792具有22V 的默认 ACOVP。

    此致、

    Jeff