This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:在3A 输出电流下创建 Webench 设计时出现问题

Guru**** 2525430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972202/lm61440-q1-issue-creating-webench-design-under-3a-iout

器件型号:LM61440-Q1

大家好、

我的客户正在尝试为 LM61440-Q1运行 Webench 仿真:8V-24V 输入、5V 输出、1.1A 输出、首选1.1MHz FSW、用于 USB 应用。 但是、如果它们选择3A 或更低的输出电流、则 Webench 会返回稳定性误差、并且无法生成设计。 是否有任何想法、设计会有什么问题? 我猜是因为它会重新计算较低的峰峰值纹波电流的外部组件、并产生较低的相位裕度值、但设计参数似乎完全符合器件的功能。  

通过查看表3并调整其设计参数、我认为3.9uH 电感器3x22uF 16V 电容器和22pF CFF 在5V/1.1A/1.2MHz 下应能正常工作。 如果您发现任何问题、请告诉我。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您提请我注意这一点。

    我需要联系 WEBENCH 支持团队、了解这会导致设计问题的原因。

    我能够确认对于3A、WEBENCH 结果显示错误。 但是、如果您将输入更改为4A、WEBENCH 设计就能够对电路进行仿真。

    它可能是编码/程序问题。

    当我听到团队成员的反馈时、我会告诉你。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jimmy。 请随时向我发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 我刚刚分配了问题、希望我很快能听到支持团队的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我的 WEBENCH 支持团队帮助解决了一些编码问题、这些问题会导致该器件的设计不稳定(也可以在其他 e2e 帖子中看到)。 该模型应在今天起一周内在线。  

    请等到下周检查此器件的最新 WEBENCH 模型。

    我现在将关闭此主题。 如果您在使用该模型后还有其他问题、请回复此主题、我们可以继续此讨论。

    此致、

    Jimmy