This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:具有线路和负载调节功能的输出公式

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974369/tps73801-sep-output-equation-with-line-and-load-regulation

器件型号:TPS73801-SEP

尊敬的:
我知道文档《低压降稳压器运行和性能技术评论》SLVA072中有精度公式§10。
但我需要使用与线路调节和负载调节相关的输出电压公式。
典型的输出公式为:
VOUT = VFB *(1 + R2/R1)+ IFB * R2。
我应该如何将线路和负载调节积分到该公式中?
建议1:VOUT = VFB *(1 + R2/R1)+ IFB * R2 + VL + VLD
建议2:输出电压=(VFB + VL + VLD)*(1 + R2/R1)+ IFB * R2
VL:线路调整
VLD:负载调节

此致

Mickaël Brice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、

    我错过了从星期三开始看到您的帖子。   很抱歉耽误你的时间。

    VFB 规范包括从测试条件中可以看出的整个线路和负载的结果。

    为了实现总体精度、VFB 中包含了线路和负载。  您需要增加 IFB 上分压器误差和泄漏的影响。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的回复

    我同意你的意见。

    我想在航天应用中使用该组件

    我需要在输出电压公式中隔离这些参数、以便通过最坏情况分析来证明设计合理性?

    我必须通过考虑我的应用的输入电压变化和输出电流变化来优化设计。

    我如何在输出电压公式 Vout= VFB*(1/R2/R1)+IFB*R2中考虑这些参数(负载和线路调节)?

    为了说明我对精度的需求、对于 VFB、我使用25°C 下的值来确定典型值和初始变化、并使用曲线图4 "输出电压与温度"来通过外推我的应用温度-25°C 至+50°C 的变化来确定

    谢谢

    此致

    Mickaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickaël μ A、

    我在 WCA 分析中看到的方法是使用 VFB 的完整容差范围、并增加电阻分压器引入的误差和反馈泄漏。

    此外、可以限制温度范围以减少总体误差。  这可以通过计算温度系数(tempco)、然后将其应用于任务温度曲线来完成。

    例如、VFB 范围为1.174至1.246、典型值为1.21。   这会导致1.21V +/- 3%。

    由于温度范围内的带隙电压是线性的、因此该范围可从-55°C 至125°C 的整个范围中分压。

    (1.26-1.174)/(125 +55)= 0.0722/180 = 0.0004V/°C

    现在、这可以应用于您的工作范围。  使用您的任务温度曲线 Tj =-25至50。   使用该75度范围、以典型的25c 为中心、您得到1.21 +/- 0.03V = 1.21 +/- 2.5%

    然后、您可以添加电阻分压器的误差和反馈泄漏影响、以非常准确地估算最坏情况下的 Vout 精度。

    此致、

    涉水