This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:使用 UCC256304的双路输出电源原理图设计审查

Guru**** 734700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977061/ucc256304-schematic-design-review-for-the-dual-output-power-supply-using-ucc256304

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: TLV431

您好!

随附的是我使用 UCC256304设计的电源原理图。 我在空载时获得24V 和90V 的输出、但一旦我将电阻负载连接到24V 输出、它就会奇怪地工作、我会获得24V 幅度的随机脉冲。 请参阅随附的100欧姆负载下24V 输出的图片。 请帮助!

Thankse2e.ti.com/.../4370.Power-Supply.pdf、

Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    您可以尝试加载90V 电源轨吗? LLC 似乎处于突发模式。 由于 FB 环路仅观察90V 电源轨、因此反馈环路无法看到24V 已下降。 尝试将90V 电源轨的负载降低到足以脱离突发模式。 您还可以考虑进行加权反馈、以便将24V 和90V 连接到反馈分压器。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。

    这是当我将50Ohm 电阻器连接到90V 电源轨时的输出。 黄色(顶部)曲线表示24V 输出、蓝色(底部)曲线表示90V。 我可以看到、电压将高于设计的脉冲值、24V 输出为30V、90V 输出为90V。 您是否可以提供加权反馈的任何示例? 我不确定如何做到这一点。

    再次感谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    您能否共享 RVCC、ISNS、VCR 和 BW 的波形? 根据开关模式、控制器可能会检测到故障并关闭。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您是否希望在施加负载时出现波形? 空载条件下的波形是否有效? 我很难在板上探测这些信号、因此我要问这个问题。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    引脚处的电压:

    RVCC = 12V 时

    VCR = 3V

    ISNS = 0V 时

    BW = 0V 时

    我正在努力获取波形。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    请在施加负载和未施加负载时共享波形。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    因此,每当我尝试将示波器探头 GND 连接到电路板上的电源 GND 图信号时,您提到它在某处短路,并在电路板上的该点发出大火花,输入端的保险丝也会熔断。 我试过几次、结果是一样的。 您知道发生这种情况的原因吗?

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    您是否使用隔离式交流电源为电路板供电? 您的示波器是否硬接地 GND?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    不、我没有使用隔离式交流电源为电路板供电、它直接由壁式插座供电。 我使用带接地和的3引脚插头为示波器加电、因此我想它连接到接地 GND。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    这可能是相当危险的。 您是否有可用的隔离式交流电源? 还是隔离式1:1交流变压器? 主 GND 将是远离 L 或 N 的二极管压降。当您连接到示波器 GND 时、它可能会将接地 GND 直接连接到远离 L 或 N 的二极管压降、这会在探头接触时引起火花。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    是的、我想现在我知道它有多危险!! 是的、我有一个1:1变压器、可以使用、但接地端子未隔离。 它能起作用吗?  我在寻找发生这种情况的原因、发现使用差动原子也解决了问题、因为差动原子也具有浮动接地、并且未连接到地球。 您是否认为通过使用变压器隔离电路板并使用差动探针来解决此火花问题?

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    是的、使用差分探头可以避免由于 GND 悬空而引起的火花问题。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    最后、我能够安全地测量所有电压波形!

    以下是波形:

    无负载时:

    A. RVCC

    B. ISNS

    C. VCR

    D.生物武器

    2.在负载时1k 电阻:

    A. RVCC

    B. ISNS

    C. VCR

    D.生物武器

    在负载上为100欧姆电阻器

    A. RVCC

    B. ISNS

    C. VCR

    D.生物武器

    请告诉我您对它的看法。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    感谢波形。 1kΩ Ω 负载电阻的 BW 波形看起来可能高于4V 保护阈值。 作为实验、您能否尝试取消对 R11的响应、并查看 LLC 是否继续尝试每~1次重新启动?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。

    我取消了电阻器 R11、但 LLC 仍在尝试在每~1s 后重新启动。 这里是取出 R11后的 BW 波形。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    在 R11取消填充的情况下、BW 引脚应仅具有连接 GND 的10kΩ Ω 电阻器和旁路电容器、但您的波形显示引脚上仍有明显的电压。 BW 引脚是否连接到布局中可能未在原理图中表示的任何其他元件?  

    再次查看您的原理图、您能否确认 NP1和 NP-2之间的匝数比? 原理图列出了 NP1:NP-2 = 1:5.67、但这意味着 AUX 绕组将具有非常大的电压。 这些数字是否翻转?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、BW 引脚仅在布局中连接到 C23、R11和 R12。 我将对另一个板执行相同的操作、并将让您了解该板的作用。

    是的、这些数字会翻转。 很抱歉。 实际匝数比为: Np1:Np2:NS1:NS2 = 1:0.1763:1.06:0.2941。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    感谢您的确认。 1s 故障通常为 OCP (ISNS)或 OVP (BW)。 R11未填充时的 BW 波形中的尖峰可能是耦合到探针中的开关噪声。 如果您继续看到1s 重新启动、则尝试减小 RISNS 的值以使其更小。 另一个要检查的项目是确认 BLK 保持在0.87V 停止阈值以上。 根据原理图中的值、我不怀疑这一点、但最好排除这一点。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我用较小的电阻值(200、150欧姆)替代 Risns、但仍然会在1秒后重新启动。 BLK 上的电压高于0.87V。 它在 BLK 引脚上为1.26V。  

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    请尝试将 ISNS 电阻降低至50Ω Ω、并将 Cvcrlower 更改为5.6nF。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    是的、我将这样做、并将告诉您结果。

    我对电路做了一些更改、现在输出在1秒后不会重新启动、但它会提供异常输出。  

    我将 C22的值增加到了1.5uF、将 C28的值增加到了150nF。 此外、Risns 为200 Ω、R11不在电路中。 这是我的输出。

    它提供~90V 和~24V 几秒钟、然后变为高于给定脉冲。 让我知道您对它的理解。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    看起来像是一个稳定性问题。 您能否尝试将 R18更改为100kΩ Ω、将 R14更改为10kΩ Ω、并告诉我行为是否有所改善?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    因此、将 R18设置为100kOhm、将 R14设置为10kOhm 后、似乎解决了大部分问题。 这是修改后的输出。

    90V 输出提供~85V。 您知道发生这种情况的原因吗? 我还应该使用 R11的什么值?

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    很高兴听到该行为得到了改进。 它可能只是 FB 分压器需要经过微调才能获得精确的90V。 尝试将 R17降至7.87kΩ Ω。

    对于 R11、尝试将跳闸点设定为标称输出电压的~130%至150%。 我认为这应该足以避免在正常运行期间意外跳闸 OVP。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我现在已经尝试将 R17降低到7.87kOhm、我之前也做了同样的事情、但输出电压没有变化。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    检查 TLV431上 REF 引脚的电压、并查看其是否与基准电压对齐。 如果没有、请检查 VCR 上的电压、并查看 VCR 的峰间电压是否为6V。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    因此、当未连接负载时、90V 电源轨上的电压为~91V、TLV431 REF 引脚上的电压为1.28V、超出基准电压范围。 但是、当我向90V 电源轨施加50Ohm 的负载时、电压会降至83V、REF 引脚电压也会降至1.1V。 这是90V 电源轨上50Ohm 负载下的 VCR 电压波形。 (粉色为 VCR、蓝色为90V 电源轨、黄色为24V 电源轨)

    此外、当我刚刚在24V 电压轨上施加负载时、输出不是恒定的24V 电压。 当负载仅为24V 且 REF 引脚电压为1.28V 时、90V 电源轨上的电压为~90V。 请参见下面的24V 输出电压。

    电阻为1kOhm

    电阻为50欧姆

    请告诉我您对此有何看法。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    请尝试同时查看 REF 引脚和阴极引脚。 预期结果是当 REF 高于基准电压时、TLV431应尝试灌入更多电流、因此阴极上的电压应更低。 当 REF 低于基准电压时、TLV431应灌入极少的电流、在这种情况下、阴极电压应悬空至接近11V。

    现在、24V 完全没有馈入反馈环路、控制环路将看不到它。 我建议尝试加权反馈、其中两个输出都馈入 FB 分压器。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    空载条件:阴极电压= 1.02V、REF 电压= 1.28V、输出= 91V/24V

    在90V 电源轨下50Ohm 负载=阴极电压= 3.65V、REF 电压= 1.05V 且输出= 83V/24V 时

    如果您发现这里出现了什么问题、请告诉我。

    我将为下一个修订版实施加权反馈环路、以使24轨处于控制状态。 有关如何为输出轨选择重量的建议吗?

    谢谢、

    Dhruv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    我建议仔细检查您拥有的确切 TLV431版本、并确保器件的阴极引脚是布局中的阴极连接、器件的 REF 引脚是布局中的 REF 连接。 它听起来像是 REF 和阴极翻转了。 另请尝试安装新的 TLV431、并查看行为是否相同。

    假设两个电压轨之间的输出电压容差要求相似、我建议首选较高的电源轨作为反馈环路中两个输出的"地磅"。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我仔细检查我的 TLV431 IC 连接、似乎是正确的、我将用新 IC 替换它、并告知您这是否会产生任何影响。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    您可能需要检查反馈分压器在布局中的位置、并直接在 FB 分压器顶部测量输出电压。 出现压降的另一个可能原因是、FB 分压器在物理布局中的位置与进行输出电压测量的位置不同。  

    施加负载时、VCR 峰间电压是在6V 还是接近6V? 如果是、我建议增大 VCR 下电容的电容。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    因此、在更改 TLV431 IC 后、现在电压保持稳定~90V、并在 REF 引脚处提供适当的基准电压、输出在电阻负载下工作正常、提供平稳的输出电压、但当我向其施加90V 直流电机时。 它再次开始以大约1秒的间隔打开和关闭。 这是施加90V 电机时的输出电压。

    蓝色表示90V 电源轨、黄色表示24V 电源轨。 请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    很高兴听到新的 TLV431解决了原来的调节问题。 您知道直流电机从90V 电源轨汲取的负载是多少吗? 一些电机将需要非常大的初始电流才能开始转动。 这可能会导致控制器跳闸 OCP 或 OVP。 您能否使用电机负载检查 RVCC? 如果 RVCC 每1秒启用/禁用一次、那么它就是这些故障之一。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我不确定它从90V 电源轨汲取的负载、但电机上没有负载。 它连接到齿轮、因此存在一些摩擦、但我想它消耗的电流仅为几百 mA。 我将测量并告诉您它的绘图量。  

    此外、对于我在这里测试的电路板、没有 Rlupper 和 R11、因此我认为它不需要 OCP 和 OVP。 如果我在这里错了、请纠正我的问题。 我现在检查 RVCC 电压。 请告诉我您是否认为其他任何事情可能会有问题。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    R11的缺失将防止 OVP 跳闸、但 OCP 仍然可行。 Rllupper 是突发模式编程的一部分、不应影响 OCP 或 OVP。  

    在这种情况下、我建议确认 RVCC 每1秒禁用一次。 如果是、请尝试降低 Cisns 或 Risns。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、我将 ISNS 引脚与 LL/SS 引脚混淆。 感谢您的解释。  

    是的、RVCC 每秒被禁用一次。 这是电机负载上 RVCC 的波形。

    蓝色波形为90V 电源轨、粉红色波形为 RVCC 波形。 它与90V 电源轨对齐并在1s 后重新启动。  

    我尝试将 Risns 值降低到120欧姆、但输出仍然相同。 您认为我应该降低吗?

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    您是否能够为具有固定非电机负载的90V 电源轨提供满载功率?  

    我认为值得尝试较小的 Risns 值。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果我从电路中取出 Risns、UCC256304控制器是否工作?

    谢谢、

    Dhurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    请将电阻器保持在中。 控制器在每个栅极下降沿查看 ISNS 极性以实现 ZCS 保护。 如果完全拆下 ISNS 电路、此功能将无法正常工作。

    此致、

    本·洛夫