This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:符合原理图。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972638/tps23881-double-conform-schematic

器件型号:TPS23881

您好、先生、

随附的文件是 TPA23881 PoE 8端口 PSE 90W 设计原理图、我们可以向您学习并帮助您检查此原理图。

尤其是 MSP430和 TPS23881之间的设计、如果有任何问题或建议、请告知我们并学习。

e2e.ti.com/.../Franklin-Wireless_5F00_90W_5F00_poe_5F00_pse_5F00_2021_5F00_1_5F00_21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy、我将对此进行研究、并很快回来。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Darwin Fernandez、

    主席先生,

    好的,期待您的回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    有关原理图的几个注释:

    TPS23881上的引脚52为 NC。 电阻器和电容器 可以是 NI

    确保在 VPWR 上电期间 RST 引脚为低电平。 这是数据表中所述的启动要求。

    在 MSP430原理图中、我查看了 GPIO 分配、他们寻找了 FirmPSE 软件解决方案。 但是、我还建议与 MSP430团队一起查看其他引脚功能。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、好的、再加上这个、我注意到他们没有使用 JTAG、如我们的 FirmPSE 参考设计中所示。 我建议复制我们在参考设计中所做的工作、需要 JTAG 引脚才能将代码下载到 MSP430上。 或者客户是否在使用 I2C 等其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Darwin Fernandez、

    感谢您的回复和帮助。

    客户使用 I2C 加载代码、并提供了固件 PSE 用户指南。 因此、我需要通知客户使用 JTAG 规则?如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    是客户  在工厂对 BSL 代码或 BSL +应用代码进行编程。 然后、他们是否 使用 BSL 进行现场更新? 谢谢!