This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51716:最大和最小开关频率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974824/tps51716-max-and-min-switching-frequency

器件型号:TPS51716

请告诉我开关频率。

kΩ 数据表、在 Rmode = 12k Ω 时、工作频率为670kHz。 该"670 kHz"表示为典型值。

请告诉我负载电流为10A 时的最大和最小频率

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大频率为750kHz、最小频率为600kHz。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    为什么开关频率从600kHz 变为750kHz?
    请告诉我它是如何工作的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关频率基于导通时间。 导通时间会有变化、这将导致开关频率变化。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我还有其他问题。
    在本例中、开关频率在532kHz 至909kHz 之间变化。
    开关频率是否会在这种程度上波动?
    条件如下。
    负载电流=约为11.0A
    VIN = 12V
    VDDQ = 1.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明频率是如何测量的? TPS51716使用恒定导通时间控制、与传统控制模式相比、抖动会更大。 开关频率会因抖动而变化、我不确定这是否是您所指的变化。  

    此致、

    Weidong