This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556-Q1:电压泄漏

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974966/tps2556-q1-voltage-leakage

器件型号:TPS2556-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2556

大家好、

请参阅附件。 我们可能在输出侧具有另一个 VBUS 电压。 如果输出侧出现 VBUS 电压、则 EN 将为高电平、以关闭 TPS2556。 (请首先忽略体二极管路径)

但是、如果我们关闭 VBATT 电源、我们会发现 TPS2556输出侧到输入侧存在电压泄漏。

您能告诉我们如何避免此问题吗?

e2e.ti.com/.../_5B00_Garmin_5D00_-TPS2556.pdf

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我想您可以在 TPS2556输出端添加二极管、以避免反向电压。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    是的、我们知道如何解决它。 但我们想知道为什么 TPS2556在我们的条件下内部导通。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    因为内部 MOS 的寄生二极管。

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    您是指体二极管吗? 我不认为这是因为作为测量、Vin 几乎等于 Vout、这意味着二极管没有压降。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、它是体二极管。 您能否检查此 IC 是否损坏?  

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安塞尔

    我们检查了 IC、IC 没有损坏。 ~怀疑 Δ V EN、Vin 和 Vout 之间的关系会导致内部 MOSFET 导通。

    您是否看到随附的文件?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是否可以删除所有仅用于测试的 IC TPS2556? 如果仍有问题、您可以向 Michael tan 发送电子邮件、并复制我。

    Ansel