This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:集成 FET 参数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973241/tps63050-integrated-fet-parameters

器件型号:TPS63050

大家好、

您能否告诉我们 TPS63050内的栅极驱动电压和集成 FET 的 Vgs?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    通常、它来自 VIN 或 VOUT、具体取决于哪一个较高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    根据我的理解、您的响应是针对 FET 开始开关的栅极驱动电压。 但是、我们能否要求 Vgs 还是 FET 在完全导通模式下运行时的电压?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    很抱歉、但我不理解您的问题。  让我以这种方式提问、您为什么需要该值? 考虑到该器件已完全集成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    在客户想要评估 或评估3.3V 输入和1.2V 输出故障可能性时询问这些信息。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    TPS63050的最小输出电压为2.5V。 它无法支持1.2V 输出应用。 客户需要一个降压转换器、而不是降压/升压转换器。 您可以确认器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    抱歉。 我们已向客户说明这些信息、他们似乎在寻找降压解决方案。 我们正在询问有关其应用和所需规格的更多信息、如果我们需要进一步的帮助、我们将会向您回复。

    非常感谢您的支持!


    此致、

    Jejomar