This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:浪涌电流限制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974757/lm7480-q1-inrush-current-limiting

器件型号:LM7480-Q1

您好!


当 LM7480-Q1设置为"未抑制负载突降200V -输出钳位"时、我是否可以使用 CdVdT 电容器来限制浪涌电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andriy、

    您能告诉我们您计划在 HGate 上使用多少 Cdvdt 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的快速回复。

    当输出电容为1500uF 时、我打算将浪涌电流限制在30A 和40A 范围内。 根据数据表中的公式、CDV/dt 应约为2.2nF。

    设计标称输出电流约为30A、输出功率约为0.5kW。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andriy、

    感谢您提供更多信息。

    如果您选择在发生包括负载突降在内的过压事件时切断 HGATE (如下所示)、则使用 Cgate 应该没有问题。

    不建议使用输出钳 位选项、因为在钳位期间 FET 上的电压可能高达140V (如下所示)、并且您的情况下的负载电流大约为30A。 由于 SOA 限制、FET 两端的功率过高、FET 无法承受更长的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    谢谢你。 这非常有帮助。

    此致。