This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:slvc104j 计算器与 UCC28600设计过程

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974503/ucc28600-slvc104j-calculator-vs-ucc28600-design-procedure

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28610

UCC28600的数据表中提供了反激式转换器的设计过程。

在此数据表中、还有一个名为 SLVC140j 的 UCC2866设计计算器链接。

请告诉我:

1、SLVC140j 中的查找表位置(请参见下面的第一个)

2.如何为 Excel 文件的单元格设置变量名称

在图2中、C11被命名为 Rload、它等于 Vout^2/Poout、Poout 是 C10的名称。

图2.

我认为 slvc104j 中使用的公式 与 UCC28600不同。 为什么?

例如、最大 Lpri 是不同的。

这是 slvc104j 中使用的公式

这是 UCC28600中使用的公式。

4.如何解锁 SLVC140j? 密码是什么?

5.在 SLVC140j 中有一个到 SLUC113 RevD 的链接。 它在哪里? 我只能得到 SLUC113G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIN、

    我正在寻求应用工程师来支持这篇文章。 您将在本周五之前收到反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen-Gou、

    感谢您对 TI 的关注。

    无法解锁和编辑 Excel 计算器。 您只能 在蓝色单元格中输入设计数据。 并获取红色单元格中的计算值。

    SLVC140j 中用于计算最大值的公式 LM 与数据表中显示的不同。 如果您看 C83,该单元等于 ton/sqrt (L) , ton 代表 MOSFET 导通时间,tLEAKAGE 代表漏电感复位时间。 关断支架用于消磁时间,而 tVALLEY 代表用于谐振时间。 TON+tLEAKAGE+tOFF +tVALLEY 等于整个周期。 返回 C88 Tvmin-maxload 等于整个周期。 LM 实际上 是通过计算 TON+tLEAKAGE+tOFF +tVALLEY 得到的。

    而0.9是考虑制造商中变压器的容差。 有人说:所有道路都通向罗马。 不同的计算方法不 会导致 非常不同的结果。

    SLUC113是 UCC28610、D 和 G 的计算器,但版本不同。 我相信您可以参考 G 版本。

    希望这可以回答您的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我得到了我想要的一切、这个问题将会解决。

    顺便说一下、我发现此 Excel 文件的解锁密码是器件型号 UCC28600。