This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习周期不成功

Guru**** 2593530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980388/bq40z80-the-learning-cycle-is-not-successful

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

芯片模型:bq40z80

电池类型:软袋锂电池(非18650电池)

容量:22.8V 6Ah/136.8Wh

充电 电压26.1V

问题和性能:我尝试多次学习周期、但尚未成功完成。

在电池充电和放电过程中,“相对充电状态” 和“绝对充电状态”  是异常的。  电池充电时,计算得出的“剩余电量”不正确。

电池充满电后、立即对电池进行5A 放电、放电结果如下图所示。

当电池电压约为23.2V 时、剩余电量为1500mAh、相对充电状态 为43%、绝对充电状态 为35%、剩余放电时间为19分钟、突然跳至零。 充电器显示输入功率为5000mAh,但当电池充满电时,“充满电容量” 显示电池的剩余电量约为3500mah。

如下图所示为电池充电

电池充满电后、剩余的电池容量为3549mAh、与充电器上显示的5000mAh 不同。 当电池电压上升至约23.6v 时、剩余电量、相对电池容量和绝对电池容量开始上升。

在放电过程中、当电池电压降至23.8 ~ 23.9v 时、相对残余功率、绝对残余功率和剩余容量变为0。 放电过程和放电后的状态如下:

问题猜测:

使用的化学 ID 为0x1210。 化学 ID 的选择是否错误? 化学 ID 如下图所示。 我应该选择哪种化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否关注了 GPCCHEM?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我重点介绍了 gpcchem。
    我怀疑它是化学 ID。
     您能给我一个清晰的结果是化学 ID 问题吗?
    我查看了 ID 为4114的信息、如下所示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请附上 GPCCHEM 的报告以供审核。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    GPCCHEM 提供的 ID 为2016。 我使用的 ID 是3800。

    随函附上 GPCCHEM 的报告。

    下面是对这两个 ID 的描述。 (ChemUpdate863)

    [1115_Chem ]

    ChemID=2016

    Description=镍镉电池/碳氢电池

    NumKnownCells=1

    HF_Data=1

    2OCV_Data=1

    1=SDI:ICP903864A (2880mAh)

    [2898_CHEM]

    ChemID=3800

    Description=LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.35V

    NumKnownCells=2.

    HF_Data=1

    2OCV_Data=1

    1=ATL:316666 (6135mAh)

    2=ATL:355277 (6135mAh)

    怀疑

    2016年的化学成分和容量与实际电池规格大不相同。 可以使用它吗?

    我的电池电压为4.35V、锂电池、容量为6000mAH、3800描述更接近电池的实际情况、是否可以使用?

    谢谢!e2e.ti.com/.../7271.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用 GPCCHEM 工具报告的最佳匹配项、在本例中为2016。

    化学成分不是完全匹配并不重要。

    此致、