This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:用于动态地面照明灯的6A LED 驱动器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981122/lm3409-q1-6a-led-drive-for-dynamic-puddle-lamp

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

是否可以使用1* LM3409-Q1驱动 6A LED 用于动态地面照明灯、其电流为5A。

如果没有,如何解决并联2*LM3409-Q1? 是否有设计注意事项或建议? 谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    您可以使用一个 LM3409在6A 下创建设计。  它是一个控制器、因此限制是外部组件。  需要检查的事项包括与 VCC 电容器的连接方式相关的 MOSFET 栅极电荷、这在数据表中、从第22页的第二段开始。

    您的输入电压范围是多少?

    您的 LED 负载是多少?

    所需的开关频率范围是多少?

    是否有任何调光、如果有、范围是多少?

    此致、