This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2024:开关输出短路

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971978/tps2024-output-of-the-switch-getting-short

器件型号:TPS2024

尊敬的会员:

我们将 TPS2024用作 USB 电源开关。 下面附上了电路图。

我们在所有设计中都使用该电路。 到目前为止还没有发现任何问题。 但是、在我们最近的几款产品中、IC 输出在生产测试期间变得很短。

引脚6、7、8的 w.r.t pin1较短(通常阻抗为4-22 Ω)。 只有一项修改涉及上电序列(POR)。

采用新设计时、电压为5V->3.3V、而采用旧设计时、电压为3.3V->5V。

5V 和3.3V 的输入电源容差为+/-0.1V。

以下是在故障芯片组中观察到的波形:

在上图中、开关输出信号应与开关输入相同。 但是、输出会生成方波。 此功能期间 IC 过热。

是否有人可以建议 IC 中发生的损坏的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将检查并尽快回复。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我认为它与 POR 无关。

    您发现这个问题有多少个 IC?

    我想建议在输入端子处添加更大的电容。 一般>10uF。

    您可以测量输入阻抗吗? 并与良好的 IC 进行比较。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发现这个问题有多少个 IC?

    ->在600个 IC 中、我们发现6个 IC 不工作。

    您可以测量输入阻抗吗? 并与良好的 IC 进行比较。

    ->>受损 IC 的输入阻抗以及良好的 IC 输出>1Mohm。

    我想建议在输入端子处添加更大的电容。 一般>10uF。

    ->>我们在输入端没有发现任何大容量电容器的建议。 我在加电和断电期间观察到开关输入的波形、无论有无负载。 在开关的输入侧或输出侧均未观察到干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常、对于系统级、我们建议添加大于10uF+0.1uF 的电容、以在输入下降时承受负载瞬态。

    您能否使用电源而不是直流/直流为 IC 供电?

    如果有任何其他问题、请在此处提供您的电子邮件地址。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    您能否使用电源而不是直流/直流为 IC 供电?

    -->实际上,设计已经完成并发布,它是生产。 对于内部测试、我可以这么做。

    我的电子邮件 ID - harshal.dave@matrixcomsec.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随后将通过电子邮件发送此消息。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshal、

    有样片。 将在工作台上进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshal、

     我在工作台上进行了测试、没有发现任何异常。

    我在这里找不到任何可能的原因。

    建议在 VIN 处添加更多电容。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。