This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:Sch 审核

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980941/bq25505-sch-review

器件型号:BQ25505

大家好、

客户现在在手表显示屏中使用 BQ25505。 BQ25505用作太阳能电池板的继电器升压、用于为手表电池充电。  

太阳能的最大电压约为0.7V、太阳能通过 ICBQ25505为电池充电;
电池的额定电压为4.35V。 在原理图中、BAT_4V2直接连接到电池。 整个电路板的电源从 BQ25505的引脚19输出、信号为 VBAT。 过压警报设置为4.50V。

请帮助您检查 SCH 是否正常?

e2e.ti.com/.../04_5F00_LCD_5F00_TP_5F00_BQ25505.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    VBAT_OV 电阻器设置充电器的恒压阈值。  如上所述、BQ25505将电池充电至4.5V。  我建议更改为4.35V 或4.2V。

    此致、

    Jeff