This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62366A:固定导通时间? TPS62366A &放大器;TPS62866

Guru**** 2510175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981049/tps62366a-fixed-on-time-tps62366a-tps62866

器件型号:TPS62366A
主题中讨论的其他器件:TPS62866

我对 TPS 62866和 TPS 62366 A 的操作有疑问
我认为这两种方法都是 DCS-Control 方法。
两者都是固定的导通时间?

TPS62866的器件
www.ti.com/.../tps62866.pdf

第10页的公式(1)表明导通时间由 Vin 与 Vout 之比决定。
通过实际测量、确认了接近该方程的值几乎是恒定的。

TPS62366 A
www.tij.co.jp/.../tps62366a.pdf

根据第12页的公式(3)、导通时间由 Vin 与 Vout 之比决定、但实际会因负载条件而异。

这2个 IC 在系统中是否不同?
TPS62366的导通时间是否固定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、两种器件都使用 DCS-Control、这是一种恒定导通时间拓扑。

    导通时间随输入电压和输出电压而变化。  当器件进入 PFM 模式时、开关频率随负载而变化。

    请使用更新、更小、更高效的 TPS62866/9系列进行新设计。