This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:电感器电流选择公式

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980052/tps63900-inductor-current-selection-equation

器件型号:TPS63900

您好!

在查看数据表时,有一个用于确定电感器电流的公式,但我有点困惑, 稳压器频率是负载电流的函数, 在2uA 负载下,这是图表8.3中大约20Hz 的频率。 但是、在 以下公式中代入组件值 Vin=1.8、Vout=3.3、L=2.2uH、f=20 @2uA IPEAK =(4.12uA + 16875A) 、这是没有意义的、除非 L 单位应为 uA?  您能否对这些问题提供任何澄清?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

    该公式用于计算 CCM。 如果负载较轻、它将以 PFM 运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    感谢您在这里给出的答案、是否有 PFM 公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominick:

    通常、PFM 中的电流低于 PFWM 中的最小电流。 对于 TPS63900、您可以参阅数据表中的波形。  

    实际上、TPS63900具有输入电流限制。 因此它可以很好地控制输入电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    很高兴知道、再次感谢您的帮助。  听起来不错!