请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 您好!
在查看数据表时,有一个用于确定电感器电流的公式,但我有点困惑, 稳压器频率是负载电流的函数, 在2uA 负载下,这是图表8.3中大约20Hz 的频率。 但是、在 以下公式中代入组件值 Vin=1.8、Vout=3.3、L=2.2uH、f=20 @2uA IPEAK =(4.12uA + 16875A) 、这是没有意义的、除非 L 单位应为 uA? 您能否对这些问题提供任何澄清? 谢谢!