This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:存在"无输出"根据指令测试 UCC3138-EVM 时

Guru**** 1128340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973829/ucd3138hsfbevm-029-there-are-no-output-when-test-the-ucc3138-evm-according-to-the-instruction

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029

您好!

遵循 EVM P54~60并下载 GUI 3.0.51版本、但 EVM 没有输出、且 GUI 到 USB 找不到 UCD3138-EVM-29。
检查 IC 是否有3.3V 输入电压、PM CLK、PM 数据、PM 警报也有3.3V 电压、但 PM 控制器为0V、EVM PMBus 连接到计算机。
谢谢、您能帮您检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已将 EVM 输入连接到外部电源?
    EVM 上的 LED 是否亮起?

    您是否已切换 电路板上 用于打开和关闭输出的触控开关?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock Shao、您好!

    您是否有机会查看提供的评论?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    问题是否已解决或您仍面临相同的问题?

    请提供建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    UCD3138-EVM 启动问题已得到解决、非常感谢。

    此致

    摇滚