This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24741:反向电流阈值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980928/tps24741-reverse-current-threshold

器件型号:TPS24741

大家好、

  1. 如何了解 TPS24741的反向比较器偏移?
  2. 为什么设置极低的反向电压设置会导致某些电路板以正电流跳闸? 反向电压阈值必须超过1mV (反向比较器偏移)?
  3. 我的客户希望设置低阈值、因为如果设置1mV 阈值、反向电流可能为8A (1mV/0.125m Ω)、8A 过大。 如果它们设置0.3mV 等低阈值、会产生什么不良影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您与我们联系。 我们将研究该查询、并将在今天(IST)结束时返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    1) 1) 1)如何了解 TPS24741的反向比较器偏移? 反向比较器偏移(±1mV)在器件内部。 在计算最小和最大反向电流跳闸阈值时会考虑这一点。

    2) 2)为什么设置极低的反向电压设置会导致某些电路板以正电流跳闸? 反向电压阈值必须超过1mV (反向比较器偏移)? 这是因为反向比较器偏移为±1mV。 随附了设计案例研究以供参考。

    3) 3)我的客户想要设置低阈值、因为如果设置1mV 阈值、反向电流可能为8A (1mV/0.125m Ω)、8A 太大。 如果它们设置0.3mV 等低阈值、会产生什么不良影响? 使用 TPS2474x 器件时、反向电流跳闸阈值越高、否则在从输入到输出的正电流较低时可能会跳闸。 根据客户的要求,建议使用内衬 ORing 解决方案,例如理想二极管控制器(LM74700)后跟热插拔控制器(TPS2477x)。 它相当于 TPS2474x。 请分享客户的系统规格、以提供具有比较性的详细解决方案。