This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:具有电流(或电压)脉冲(类似 PWM)的驱动器输出

Guru**** 1858720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973184/lp5036-driver-output-with-current-or-voltage-pulses-pwm-like

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件:LP5012LP5569

大家好、

我正在研究一款产品的 RGB LED 低功耗驱动器。 我最近找到了 LP5xxx 系列、并查看了 LP503x、LP5012、 LP5569等一些选项... 它们真的令人惊叹。

但是、我想用脉冲而不是恒定电流来驱动 LED (我确实做了一些研究和实验、发现对于相同的平均电流、如果您以高脉冲和低占空比驱动 LED、那么人眼看起来会更亮)。

因此、我们需要使用具有数字输出(如 PWM)但不具有恒定电流的驱动器。 我们能否通过 LP503x 或 TI 的任何其他驱动程序实现此行为?  输出也可以是电压、如果需要、我们可以使用晶体管从外部驱动 LED。



感谢您的帮助、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    请参阅您当前的请求、LP50XX 系列是一个不错的选择。 它们是12位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器。 所有通道的最大恒定电流值由单个外部电阻器 RIREF 设置、而 MAX_CURRENT_Option (BIT)将 Imax 定义为25.5mA 或35mA、可实现高电流。 每个通道都有集成的12位29khz PWM 发生器、可实现低占空比。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Monet Xu、

    我正在测试 LP50xx 系列、看起来非常有趣、但我们要应用大约100mA~200mA 的电流脉冲。

    您是否还有其他选项可以提供这些更高的脉冲?

    感谢您的关注、

    此致、

    布鲁诺   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    请提供更多信息吗?

    • 输入/输出电压
    • 您需要多少信道?
    • 输出电流范围
    • (笑声)

    最恰当的考虑

    徐美奈