This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:1.8V 复位 IC 剖切

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981030/tps3839-1-8v-reset-ic-seclection

器件型号:TPS3839
主题中讨论的其他器件:TLV841

尊敬的所有人

我会为 MCU 设计1.8V 复位 IC、它是可变器件。

您能否建议超低功耗复位 IC 和更低的价格?

我找到了 TPS3839G18、您认为它可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们刚刚发布了 TLV841、它是用于可穿戴设备应用的完美电压监控器。   

    www.ti.com/.../slvsfo5a.pdf

    TPS3839G18器件非常出色、但如果您正在寻找更小的器件、则 TLV841是理想之选。  TLV841是一款尺寸为0.73mm x 0.73mm 的 WCSP 封装。   

    关于定价、请提供您的电子邮件、我将与能够为您提供帮助的人员联系。