This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:当 VDD 非常接近切换阈值时、脉宽规格是否会改变?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3809, TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980774/tps3809-are-pulse-width-spec-will-change-when-the-vdd-very-close-to-the-toggle-threshold

器件型号:TPS3809
主题中讨论的其他器件: TLV809E

大家好、团队成员

客户对 TPS3809的脉宽参数有疑问。

在数据表中、在 Vth+0.2V 或 Vth-0.2V 条件下、tw 规格为10us。 (如下所示)

客户想知道 VDD 是否非常接近 VIT-(低于 VIT-但在0.2V 之内)、脉宽参数是否仍然相同?

我想这种情况与比较器过驱概念非常相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    是的、您认为情况与比较器过驱概念非常相似。  该规格显示了+/-200mV 过驱。  如果过驱更小、则需要延长脉冲宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有过驱电压非常小时需要脉宽的数据?  

    如果您通过内部电子邮件 gabrielxu@ti.com、您可以将此数据共享给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    遗憾的是、我们没有任何数据、因为这是一个旧器件。  这是您正在帮助客户的新项目吗?  我们确实有较新的器件、您可能会向客户推荐。  TLV809E 是一个选项。