This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:上电时 LM46002PWP 输出问题

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981041/lm46002-lm46002pwp-ouput-problem-while-powering-up

器件型号:LM46002

您好!

LM4002的输出电压设置为+5V。 但有时在上电后的前100ms 内、输出电压会上升到11V。 然后它缓慢返回到5V、然后工作正常。

与上部反馈电阻器并联的电容器 CFF 设置为100pF。 我们发现、当我们将 CFF 更改为220pF 时、一切工作正常。 不再出现11V 尖峰。

第9.2.2.6章中的公式用于计算电容器 CFF、我们使用该电容器计算了196pF。

那么、如果 CFF 为100pF、稳压器是否不稳定?

480µF 200ms 电路在5V 时无负载、我们在输出端至少有 μ F 的低 ESR 电容器。  

220pF 的性能是否良好、或者由于 CFF 过高、我们是否可能在其他地方遇到问题?

请注意、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      上传原理图是否方便? 我需要 输入电压/电感/fsw。 这对于解决这个问题至关重要。

      您使用了一个非常大的输出电容器、我想 您的环路稳定性可能存在问题。 您是否已对电路进行了大胆测试?

    BR、

    维克多