This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:关于 WEBENCH 中 RT 的输出值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981040/lmr23630-about-the-output-value-of-rt-in-webench

器件型号:LMR23630

您好!

我在 LMR23630器件上使用 WEBENCH。
器件条件如下所示。
然后将用户首选频率设计为1MHz。
kΩ、Rt 设置为40.2 μ s。
但是、如果您使用数据表中的公式进行计算、则该值将会不同。
WEBENCH 的 Rt 输出结果是否错误?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表。  kΩ 频率为1MHz、Rt 应为39.2k Ω、 这也可以从表8-1中看出。

    此致、

    Wendy