This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:3.3V 稳定器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806, SN74CB3T3245, TPS63811, TPS63810, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975826/tps63806-3-3v-stabilizer

器件型号:TPS63806
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T3245TPS63811TPS63810TPS63805

您好!

基于 WEBENCH、可以使用 TPS63806将 FPGA VCCIO 3.3V 从3.0V 稳定至3.6V 的输入电压、但由于无法使用 该器件的 WEBENCH 进行仿真、我想验证 TPS63806是否可用于该目的。  

 是否可以将  TDK 的 TFM201610ALC-R47MTAA 电感器与 TPS63806配合使用?

谢谢!

Yossy Goldenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy:

    对于 Vin/Vout 范围、TPS63806应为建议解决方案。 负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    我尚未执行完整的电流和功率计算。

      TPS63806应驱动 FPGA_VCCIO (大约100mA)一些 SN74CB3T3245和更多外设组件。 总电流约为1A。

    它应在-40至80度的温度范围内运行。  

    此外 、我还考虑使用此组件来驱动收发器、该收发器在接收数据时的功耗约为50mA、在通过变压器传输时的功耗约为0.5A-1A。

    谢谢!

    此致、

    Yossy Goldenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy:

     在这种情况下、TPS63806和电感均正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢您的帮助!

    此致、

    Yossy Goldenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我有一个关于这个问题的新问题:

    PCB 目前正在生产、我已将其搁置。

    TPS63806似乎缺货、工厂交货周期约为12周、 这太长了。

    我已经考虑过、对于第一块电路板、使用库存中的 TPS63811、方法是断开 PG 和 FB 引脚并将 MODE 引脚连接到 GND。  它是否可以实现与以前相同的用途 (稳定器和电感负载)?

    如果是、  输出电压是否为3、3V (VSEL=GND、VOUT 寄存器处于"低电平范围")?

    谢谢!

    此致、

    Yossy Goldenbrg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy、

    问题在于、控制寄存器中的位5将 TPS63811默认设置为禁用。 您需要通过 I2C 启用器件。 TPS63810将按照您希望的方式工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    感谢你的帮助!

    遗憾的是、tps63810也缺货。

    目前,我将使用 TPS63805。 我希望 tps63810 或 tps63806 即将上市、并且我将能够测试我的卡是否处于高温(大约2A @ 70度)。

    此致、

    Yossy Goldenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy、

    在输入电压范围和2A 负载下、也可以使用 TPS63805进行温度测试。 TPS63805的瞬态响应略差、因为它专为较低的输出电容器而设计、但除此之外、器件的峰值电流能力非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    很抱歉我之前没有回答。
    我将在该卡上使用 tps63805。
    非常感谢您和 Brigitte 的帮助

    此致、

    Yossy Goldenberg