This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在没有 EOS 功能的情况下设置 SOH 模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972176/bq35100-setting-up-soh-mode-without-eos-function

器件型号:BQ35100

我尝试使用电量监测计的 SOH 功能来监测 MnO2电池、但我不需要 EOS 功能。 我正在使用的电池有相应的 Chemistry ID、我已成功将其编程到电量监测计。

我想使用电源和相应的虚拟电阻器来测试 SOH 响应、以模拟电池恒温器。

我们将8节串联电池用于24V。 但是、一旦我将监测计设置为 SOH 模式并触发 GE 线、SOH 会在每次触发时下降最大 SOH 增量、直至0%。

使用 BQ Studio、"Data Memory"->"Gas Gauging"中的值如下所示

当对电池化学成分进行编程时、不会自动设置"电池设计容量 mAh"、"电池设计电压"、"电池终止电压"和"最大负载"、因此我将这些参数与"串联电池节数"一起更改为8。

电池设计容量 mAh:1300 mAh
电芯设计电压:3000 (mV)
电池端接电压:2000mV <-我们的电路不能低于16V,实际电压大约为1V,但我们将其设置为2V
串联电池节数:8 (计数)
最大负载:500 (mA)
健康状况:100 (%)
健康状态最大增量:1(%)


但是、这些更改对解决 SOH 问题没有帮助。 我还尝试使用其他设置、但当我尝试使用"新电池"命令时、我收到此消息。

WriteMACReadBlock 通信错误:从设备读取的 MAC 响应的前两个字节与发送的 MAC 命令不匹配。

1.为了使用 SOH 功能、我是否需要设置 EOS?

2.我们是否将 SOH 与错误的端接电压混淆? 如果是这种情况、我如何查找实际值、因为规格未指定该值?

谢谢

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    您能否在此处共享您的.gg 文件、以便我们了解您的配置?

    化学 ID 是否与您使用的电池完全匹配? 对于该电池化学类型、监测计应处于 SOH 模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我在上传.gg 文件时遇到问题、因此我在帖子末尾将其作为 txt 包含在内

    当我运行测试时、我仅使用电源和10kohm 电阻器在室温下模拟电池。  因此、在初始测试期间、我没有使用电池来清空电量监测计设置。

    我尝试使用具有类似属性的不同化学 ID (0605)、但遇到了相同的问题。  gg 文件使用的是0605化学 ID、否则寄存器设置的其余部分是相同的。   

    *德州仪器数据闪存二进制映像文件。

    *所有值都是十六进制的、从数据闪存偏移零开始。
    *
    *文件于2021年1月20日18:27:29日创建
    *器件名称 bq35100
    *器件标识符 bq35100 v1.02内部版本9
    *关闭-
    *设置+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6+7
    0000:7C 43 61 13 90 5D C6 73
    0008:FA 88 00 4C 00 FB 00
    0010:FB 00 00 00 00 00 CF DC
    0018:17 F3 00 17 F3 51 F6
    0020:C9 F4 14 52 09 21 32 6D
    0028:00 3A 36 FD 91 00 25
    0030:30 01 00 EF 10 20 00
    0038:00 00 00 00 00 00 00 00
    0040:00 00 00 00 00 00 00 00
    0048:00 00 00 00 00 00 00 00
    0050:00 00 00 00 00 50 7C
    0058:00 00 00 4C 0B 3D 70
    0060:07 62 71 33 35 31 30 30
    0068:FF FF 00 00 00 00 00
    0070:00 00 00 06 05 0C
    0078:B9 0C 39 0B B9 0B 78 0B
    0080:59 0B 55 0B 43 0B 3A 0B
    0088:4e 0B 26 0B 2C 0B 38 0B
    0090:10 0B 10 0B 0F 0B 15 0A
    0098:F7 0A F2 0A E6 0A E4 0A
    00A0:EA 0A DA 0A C2 0A C0 0A
    00A8:be 0A B6 0A A1 0A AB 0A
    00B0:840A 700A 560A 520A
    00B8:21 0A 1C 0A 18 09 B7 09
    00C0:60 09 E6 08 A1 07 9B 0C
    00C8:330A C6 23 A3 EB 73 26
    00D0:20 38 C9 37 46 38 F3 37
    00D8:7A 34 D5 36 5B 3A 17 34
    00E0:32 2F 14 36 08 35 66 38
    00E8:65 38 F4 36 0C 35 0F 38
    00F0:B3 38 57 37 A8 38 C7 3A
    00F8:D5 3A 6E 3A EF 3C 3F 3D
    0100:64 34 66 43 0A 45 0E 4E
    0108:49 4D 2D 54 C7 55 A3 61
    0110:B7 5D 2C 60 FE FF 6B 1B
    0118:3D EC 09 FF F6 00 08 00
    0120:09 00 12 00 2E 00 32 00
    0128:30 00 2F 00 30 00 3A FF
    0130:DE 00 1D 00 59 00 62 00
    0138:A0 FF E4 FF DC FF F0 FF
    0140:DE FF AF FF A9 FF 7B FF
    0148:4e FF 2C FE F3 FF 2F FE
    0150:D0 FF 0B FE 36 FF 01 00
    0158:00 00 00 00 00 00 00 00
    0160:00 00 00 00 00 00 00 00
    0168:00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0170:00 00 00 00 02 B2 02
    0178:0f 01 E6 01 AF 01 84 01
    0180:79 01 88 01 A3 01 A6 01
    0188:99 02 59 02 22 02 3B 02
    0190:5F 0A 7A 00 43 00 47 00
    0198:53 00 6E 00 60 00 4D 00
    01A0:60 00 56 00 54 00 52 00
    01A8:51 00 5C 00 67 00 7B 02
    01B0:92 C1 F3 09 00 14 0A F0
    01B8:00 32 01 C2 01 23 45 67
    01C0:89 AB CD EF FE DC BA 98
    01C8:76 54 32 10 04 14 36 72
    01D0:FF FF FF FF 0B A6 02 58
    01D8:02 02 26 0A 8C 02 0B B8
    01E0:00 32 02 00 64 00 05 00
    01E8:00 0A 00 7F FF 0A F8
    01F0:30 00 19 00 00 00 14
    01F8:01 00 00 14 01 06 40
    0200:18 C0 0C D0 07 D0 08 0B
    0208:B8 00 01 64 FF FF FF FF FF FF FF
    0210:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0218:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0220:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0228:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0230:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0238:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0240:00 7F FF F8 30 00 00
    0248:00 00 14 00 00 00 14
    0250:00 00 1F 00 00 00 00 0F FF
    0258:FF 02 FF FB FD 14 00 78
    0260:00 00 00 00 00 00 00 00
    0268:00 FF 19 A0 80 0A 07
    0270:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0278:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0280:FF 00 FF FF FF FF 7F FF
    0288:00 00 00 7F FF 09 08
    0290:2D FC 7F FF 10 90 26 AC
    0298:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02A8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02B8:FF FF FF FF 00 00 00
    02C0:55 FF FF FF FF FF FF FF FF
    02C8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02D8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02E8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    02F8:FF FF FF FF 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我无法轻松使用此信息查看您的设置。 .gg 文件可读为.csv 格式。

    如果您有精确的电池匹配、我将使用实际电池进行测试、在大多数情况下、在没有电池的情况下测试这些系统时、我们会看到这种行为。 您的电源是否设置为完全充电时宽松电池的确切电压?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_SOH_5F00_Test-_2D00_-Copy.csv

    您好、Wyatt

    我以.csv 格式附加了文件、但看起来不会进行上载。  我可以直接通过电子邮件将其发送给您吗?

    由于具有8节串联电池(每个电池略有变化)和反向保护导致的二极管压降、即使是全新的电池组也无法与充满电时预期的宽松电池相匹配。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    如果电压与化学 ID 中保存的电压不匹配、监测计将无法很好地进行测量、监测计将电压用作 SOH 的基准、如果存在大量压降、它将持续下降 SOH。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    根据我发送给您的配置文件、我可以将电源电压设置为24V、预期8节串联电池的电压为24V、 发送"新电池"命令时、我得到99%的电量、它将被我设置的最大增量关闭。 如果我将最大差值设置为10%、SOH 将为90%。

    在不改变电源电压的情况下、每当我切换 GE 线时、SOH 值将持续下降、直到 SOH 读数为0%

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    在进一步调试之前、我想查看您的.gg 文件、以便我们可以查看您的所有设置、确保它们正确无误。 如果监测计配置正确、它应稳定在某些 SOH。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    我上传的.csv 文件是否足够、或者是否希望我再次上传.gg 文件?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    这不是.gg 文件、如果您转到数据存储器并单击"导出"、则会获得.gg 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_SOH_5F00_Test.zip

    我必须将扩展名从.gg 更改为.csv、否则我的终端防火墙会阻止它。  我将尝试压缩它、然后看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    这仍然不是.gg 文件、我从监测计中附加了一个示例.gg 文件、其中包含默认值。

    e2e.ti.com/.../bq35100_5F00_example_5F00_gg.gg.zip

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_SOH_5F00_Test.csv

    您好、 Wyatt  

    抱歉、您正在查找十六进制转储。  请参阅随附的文件。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    谢谢、我将仔细查看您的信息、并在本周结束前提供一些反馈。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我能够对您的配置和化学 ID 进行一些测试、并看到 SOH 递减到化学 ID 的预期值。

    我看了您的配置、您的 VIN 增益远高于默认值、您是否对监测计执行了校准?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    我们使用的监测计最大值为~27V、因此我们必须更改 VIN 分压器值、这是我们从校准中获得的增益。  

    您认为这可能会导致我们的 SOH 编号的行为与我们的行为方式类似吗?  我们在评估板(VIN 分频器值已更改)和我们设计的 PWB 上看到相同的行为(VIN 分频器值相同)

    如果我们在 VIN 处施加超过1V 的电压、我们是否会损坏监测计?  在电压和温度监视器功能仍然可以但 SOH 不能正常工作的地方?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    只要校准正确完成、就不应始终下降 SOH 最大差值。

    除非超过绝对最大值、否则引脚不会损坏、在1V 后变为非线性。 校准后、监测计报告了什么电压?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压和温度将报告正确的值。  只有 SOH 无法正常工作。

    您能给我一个在 Cal 之后的 BQ Studio 中的详细步骤吗、比如 RESET、Gauge _start 等、我将重复并查看我在运行它时是否错过了任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    如果您读取的是正确的电压、它应该与正确的 SOH 相关。

    尝试将电池端电压设置为900mV。

    e2e.ti.com/.../840232

    此致、

    Wyatt Keller