This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:当输入电压低于4V 时、TLV61046A 无法正常工作

Guru**** 815070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, LM6211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977147/tlv61046a-tlv61046a-is-not-working-correctly-for-input-voltage-smaller-than-4v

器件型号:TLV61046A

我在 PCB 上构建了一个升压转换器电路、使用 TLV61046A 将锂聚合物电池的3.7V 输出转换为24V。我使用由官方 WEBENCH 设计器计算得出的 L、C、R 值。 我使用恒压发生器源进行测试。

当输入电压高于4V 时、我得到预期的24V 输出、但当输入电压降至4V 以下时、它会降至15V。 此外、还存在迟滞。 如果输入电压从4.5V 开始并降低、输出将保持在24、直到输入降至3.6V。 在电压增加到4.1V 至4.2V 后、它会切换回24V。我最初怀疑由于组件值而出现不稳定的情况。 但是、如果是这种情况、则应该具有固定的开关电压、而不是观察到的迟滞。

是否有人可以指出这种情况的原因以及如何纠正这种情况?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashwin:

    请与我分享您的原理图和波形。

    您的测试是否有任何负载? 如果是,如何删除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!  

    只需告诉您、我将离开办公室超过一周。 答复将延迟。 感谢您的善意理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    很抱歉耽误你的回答。 我尝试对负载条件进行试验。

    使用升压转换器的输出驱动 OPAMP - LM 6211 (www.ti.com/.../lm6211.pdf 升压转换器的24V 输出充当此电源。 运算放大器以频率'f'振荡。 当 f 为高电平(>500Hz)时,我会看到升压转换器的输出损坏,如图所示。 在较低频率下、可实现恒定的24V 输出。  TLV61046A 中是否有办法适应此负载?  

     

    请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    观察纹波时、您能否检查 TLV61046A 的输入电压和输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!