我在 PCB 上构建了一个升压转换器电路、使用 TLV61046A 将锂聚合物电池的3.7V 输出转换为24V。我使用由官方 WEBENCH 设计器计算得出的 L、C、R 值。 我使用恒压发生器源进行测试。
当输入电压高于4V 时、我得到预期的24V 输出、但当输入电压降至4V 以下时、它会降至15V。 此外、还存在迟滞。 如果输入电压从4.5V 开始并降低、输出将保持在24、直到输入降至3.6V。 在电压增加到4.1V 至4.2V 后、它会切换回24V。我最初怀疑由于组件值而出现不稳定的情况。 但是、如果是这种情况、则应该具有固定的开关电压、而不是观察到的迟滞。
是否有人可以指出这种情况的原因以及如何纠正这种情况?
提前感谢!