This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:LM5050-1-Q1 -是否需要或不需要 Q1和 Q2的 Rg 和 RGS?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1-Q1, LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980934/lm5050-1-q1-lm5050-1-q1---is-rg-and-rgs-for-q1-and-q2-necessary-or-not

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1LM5060

关于以下三个 IC、请帮助确认是否需要使用 Rg 和 RGS 来驱动 MOSFET。

我们无法从 IC 数据表和应用手册中找到相关信息。

# LM5050-1-Q1:是否需要或不需要 Q1和 Q2的 Rg 和 RGS? 如果有必要、是否有任何建议值?

# LM5060-Q1:是否需要或不需要 Q1的 Rg 和 RGS? 如果有必要、是否有任何建议值?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    LM5050是一款 ORing 控制 器、可驱动 N 通道 MOSFET、其方向为(源极-漏极、查看体二极管方向)、可在 FET 禁用时阻断反向电流。 LM5050无法阻断正向电流、因为在施加 Vin 时体二极管将正向偏置。

    • 对于旨在阻断反向电流的控制器、我们希望尽快导通和关断 FET (Q1)。 因此、我们不会在栅极信号上添加任何外部电容。
    • LM5050电路中的 Q2用于启用/禁用控制器、因此无需在其栅极上使用电容。 原因与此类似、您打算尽快启用/禁用控制器。  

    另一方面、LM5060旨在以 (漏极-源极)方向驱动 N 沟道 MOSFET、从而 在 FET 禁用时阻断正向电流。  

    • 对于 LM5060、可使用 GATE 处的电容来减慢启动速度并限制浪涌电流。 这在启动到大输出电容器时很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的支持。

    如果 Rg (栅极电阻器) 和 RGS (栅极-源极电阻器)是 电阻器、我是否知道是否 需要添加 Q1和 Q2? LM5060呢?  如果有必要、是否有任何建议值?

    谢谢。 Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对于由 LM5060驱动的 Q1、您可以在栅极至 GND 之间串联使用 Rg 和 Cg。

    对于由 LM5050驱动的 FET、不需要 Rg 或 RGS。 有关更多详细信息、请参阅数据表。