This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:约为 LM5106的最小死区时间

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980950/lm5106-about-the-minimum-dead-time-of-lm5106

器件型号:LM5106

您好!  

我将设计音频 D 类放大器。

因此、我正在寻找能够承受80V 或更高电压的栅极驱动器。

(我不会使用 TI 的单芯片 D 类。)

我想知道是否可以使用 LM5106。 我想将死区时间设置为大约30ns、以实现低失真。

LM5106的最小死区时间值是多少?
此外、它是否适合我想要的应用?

B.R.Tak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tak、

    根据 d/s 中的第7.1节、驱动器 IC 可通过将 RDT 引脚短接至 GND 来实现最短死区时间。

    从图19中可以看出、由于 DT 与 RDT 成正比、因此您可以推断 RDT = 0欧姆、对应于~50ns。

    此致、

    -Mamadou