This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7815CT/NOPB 工作温度范围

Guru**** 2514925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980714/lm7800-lm7815ct-nopb-working-temp-range

器件型号:LM7800

大家好、

 LM7815CT/NOPB 能够在低于0度的温度下工作、比如在-20度的温度下工作吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨  

    此 LDO 的额定温度范围为0 - 125C。 我不会在-20C 时使用它、当温度下降到低于推荐范围时、某些装置可能会开始看到启动问题和其他问题。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    明白了。 感谢你的帮助。

    此致、