This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:关于轻负载运行

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976886/ucc24624-about-light-load-operation

器件型号:UCC24624

HELO E2E、

我们的客户使用的是带 LLC 的 UCC24624。
UCC24624在1周期内具有来自一个 vgx 的两次脉冲输出。 它发生在轻负载上。

问题;
1:请告诉我原因。
2:它是否正常运行?
3:TI 能否就此提供建议以解决此问题?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY

    原因是电流持续时间非常窄、让 VGX 输出、但最短导通时间为450ns、因此存在负电流。

    2.这不是正常操作,但没有风险。  最好进行修复。

    建议在 VDX 引脚上添加 RC 滤波器、1kohm+100pF。

    云生   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    1
    :客户已连接 Vgx 上的1.8k Ω 和100pF RC 滤波器,FET 已切换 Serge。
    2.
    :它们更改了 RC 滤波器的值
    输出电压范围为1.8k Ω 和100pF
    1.0k Ω 和100pF。
    开关 Serge 减轻了。
    3.
    :它们进一步改变了 RC 滤波器的值
    输出电压范围为1.0k Ω 和100pF。
    1.0k Ω 和开路。
    切换 Serge 消失。 但 Vgx 在轻负载下输出2个脉冲。

    我知道在2脉冲输出和开关浪涌之间存在折衷。

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY、

    云生新年假期休息。  他将在下周回来时作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY

    您正是在权衡取舍的人。

    我建议您验证双脉冲输出的可靠性。  

    云生