HELO E2E、
我们的客户使用的是带 LLC 的 UCC24624。
UCC24624在1周期内具有来自一个 vgx 的两次脉冲输出。 它发生在轻负载上。
问题;
1:请告诉我原因。
2:它是否正常运行?
3:TI 能否就此提供建议以解决此问题?
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yunsheng、
1
:客户已连接 Vgx 上的1.8k Ω 和100pF RC 滤波器,FET 已切换 Serge。
2.
:它们更改了 RC 滤波器的值
输出电压范围为1.8k Ω 和100pF
1.0k Ω 和100pF。
开关 Serge 减轻了。
3.
:它们进一步改变了 RC 滤波器的值
输出电压范围为1.0k Ω 和100pF。
1.0k Ω 和开路。
切换 Serge 消失。 但 Vgx 在轻负载下输出2个脉冲。
我知道在2脉冲输出和开关浪涌之间存在折衷。
ACGUY