This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:ACP/ACN 增益漂移

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980630/bq25713-acp-acn-gain-drift

器件型号:BQ25713

您好,团队

客户电路板上的 IINDPM 不精确。 我让他们测试感应电阻器(ACP/ACN)的电压和 IDAPT 引脚电压以进行比较。

测试数据如下(其设置为20X):  

输出电流(A)

输入电流(A)

直流电源 V/A

Vsense (dif)(mV)

IADFT (mV)

增益

1

0.555

19.99/0.557

5.6.

166.

29.6429

2.

1.041

19.99/1.045

10.7.

269.

25.1402

3.

1.56.

19.99/1.568

16.

376

23.5.

4.

2.063

19.99/2.077

21.3.

480

22.5352

5.

2.593

19.99/2.613

26.7.

590

22.0974.

5.44.

2.837.

20/2.862

29.1.

638.

21.9244

 它表明增益将随输入电流漂移。 我已经通过 EVM 进行了测试。 在不同输入电流下、IINDPM 误差约为60~100mA。 增益不会漂移。

您能否就此问题提供一些建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    从您的描述中可以看出、布局在输入电流调节精度方面起着重要作用。 有关布局示例、请参阅数据表12.2或参阅 EVM 布局。