This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:反馈网络上的问题

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980649/lm3481-flybackevm-question-on-feedback-net

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、

您能否帮助评论一下我们为什么在 LM3481的反馈网络上添加 D4 D5?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    感谢您的联系。  当 LM3481的 FB 引脚 接地时、没有软启动功能。 对于反激式设计、可以通过软启动电压基准在次级侧实现该功能、这就是您在 EVM 原理图上圈出的内容。 C 和 R 定义了该软启动的时间常数。  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、

    非常感谢您的评论。

    此致、Sunny