This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:需要推广具有 i2c 控制的合适 IC

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975070/tps65266-need-to-promote-suitable-ic-with-i2c-control

器件型号:TPS65266
主题中讨论的其他器件:TPS62864

VIN=3.7V,Vout =0.65V,电流是3A 使用 i2c 控制模式,这意味着电流是可调节的; 您能不能帮助我推广合适的 IC? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当您说"这意味着电流是可调节的"时、您的具体意思是什么?

    您是否正在寻找一个3.7V 输入3A 恒流稳压器、该稳压器的输出电压应为0.65V、并且恒流可通过 I2C 进行调节?

    您是否正在寻找一个3.7V 至0.65V 的恒压稳压器、该稳压器预计会消耗高达3A 的负载电流、并且可通过 I2C 调节电流限制?

    或者、您是否正在寻找3.7V 至0.65V 恒压稳压器、该稳压器预计会消耗高达3A 的负载电流、并且输出电压可通过 I2C 进行调节?

    此外、在较低电流下是否有大于3.7V 的电压可用于偏置?

    我们的大多数 I2C (SMBus 或 PMBus)器件适用于高于3A 的负载电流、但一旦知道您的需求、我可能会帮助您找到适合您应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此器件类似,具有 I2C 控制模式,用于控制输出电流;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    虽然我无法找到 MT6691OOP 的详细信息、 我想我可以从引脚排列和电路中收集到、这是一个内部补偿电压稳压器、用于通过反馈电阻器上的压降来生成恒定电流电源、并通过 I2C 调节电压设置点。  我将看到我是否可以找到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的可能不正确、它与 tps62864类似、具有 i2c 接口、但该部件输出电压不能支持1.2V、仅1.15V,您可以帮助我提升输出电压为1.2V 和3A 的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您原来的消息是0.65V 输出、但您需要高达1.2V 的输出?

    该器件需要覆盖多大的输出电压调节范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    检查 TPS628682A 或 TPS628682C、它们提供的"电压换算系数"为2、可提供0.8V 至2.3V 的初始启动电压范围。  使用23.7k Ω VID 电阻器设置1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cooper  

    您能告诉我们该 IC 用于什么产品/应用吗?  

    它需要通过 I2C 调节输出电压、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我的理解是错误的,TPS62864可以满足它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我很高兴我们能够为您找到解决方案。