This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC79L:有关输入电压范围的 ABS

Guru**** 2807745 points

Other Parts Discussed in Thread: UA79M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979564/mc79l-abs-regarding-input-voltage-range

器件型号:MC79L
主题中讨论的其他器件:UA79M

您好的支持团队。

对于 ML79L 和 UA79M 的输入电压范围、我对 ABS 额定值有一些疑问。  

1.我的理解是、ABS 的最大输入电压额定值介于输入与 GND (公共?)之间、对吗?

2.如果输入电压为+1或更高、器件是否会损坏。 ?  

3. 正极侧是否有最大额定值?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、  

    1.我的理解是、ABS 的最大输入电压额定值介于输入与 GND (公共?)之间、对吗?

    是的。  

    2.如果输入电压为+1或更高、器件是否会损坏。 ?  

    该器件已使用40多年、我们的信息非常有限。 我不建议超过0.3V、因为通常情况下、ESD 可能已经开启。   

    3. 正极侧是否有最大额定值?

    我可以在任何地方找到任何信息、正如我在问题2中所解释的。 由于这是一个负 LDO、因此我不建议在正极侧超过0.3V。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宋圣

    很抱歉我迟到了回复。

    感谢您的支持。

    我知道。

    此致、

    千兆