This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:由电池供电

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979516/bq24075-powered-by-the-battery

器件型号:BQ24075

您好!

当输入源未连接时、OUT 由电池供电。

此行为是否取决于电池电压?

我想知道、当电池电压降低时、输出是否由电池供电。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ24075、OUT 稳压至5.5V。 如果仅由电池供电、则 OUT 不会被调节、且短路处于激活状态。 如果 OUT 负载导致 OUT 引脚上的电压下降到低于 BAT 电压250mV 的时间超过 t_DGL (SCD) OUT、则关闭、  

    您可以在数据表的"未连接输入源"部分找到此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony San、

    感谢你的帮助。

    >如果 OUT 负载导致 OUT 引脚上的电压下降到低于 BAT 电压250mV 的时间超过 t_DGL (SCD) OUT,则会关闭,  

    我认为这是过载情况。

    我想知道电池电压过低的情况(例如3.0V)。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是的、这是过载情况。 对于电池电压条件、它仍然相似、并且取决于负载。 器件仍将尝试输出至5.5V、但如果 OUT 引脚上的负载导致 OUT 引脚下降、过载情况将导致其关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHM-SAN、

    如果没有输入电压并且不存在过载情况、这是否意味着 BQ24075会保持输出电压、而与电池电压无关?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karmamochi-San、

    是的、就是这样。