This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:为 A 端口的 Alt A 和 Alt B 供电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975194/tps23881-powering-alt-a-and-alt-b-of-a-port

器件型号:TPS23881

您好!

我计划设计一个具有8个端口(4线对)的系统。 为了为所有4对8个端口供电、我使用了2个 TPS23881 IC。  

我计划使用 IC-1为前2对(ALT A)所有8个端口供电、并使用 IC-2为所有8个端口的其余2对(ALT B)供电。  

如果我的设计有任何问题、请告知我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charan、

    这是不是一个非标准应用、您只想用4线对强制开启? 或者您是否正在尝试符合标准? IC 还根据 IEEE BT 标准进行连接检查、这可能无法在两个单独的 IC 上工作。 这种架构是否有特殊原因? 我建议您使用相同的 IC 来驱动4个端口、并为其他4个端口使用单独的 IC。 谢谢!