This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 bq25703a 输出电流问题

Guru**** 2520710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977019/bq25703a-regarding-the-bq25703a-output-current-issue

器件型号:BQ25703A

主席/女士。。

充电器芯片的输入为15V/2.4A,输出设置为12.6V/1.5A,但观察到的输出电流为0.5A,这可能是个问题....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席/女士。

    我的充电器没有系统、我没有使用 PROCHOT、但问题是电流钳位到310mA、这可能是什么问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinith、

    您的电池电压是多少? 您能否共享寄存器设置和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinith、

    如果电池电压低于最小系统电压、输出电流将被钳位至384mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    我在输出侧使用了20m Ω 的感应电阻器、这将导致此钳位问题、并且应该使用哪些寄存器仅用于无系统的电池充电、我不使用 PROCHOT、而我使用的是3s 电池。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_charger-gerber-schematic-v1.2_5F00_2021_2D00_01_2D00_18_5F00_14_2D00_15_2D00_47.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将最小系统电压保持在9.23V、充电电流保持在1.2A 、最大充电电压保持在12.3V、输入为15V/2.4A....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinith、

    原因是20 m Ω 电流感应。 充电器检测电流感应电压并计算充电电流。 10 m Ω 时的1A 电流检测电压与20 m Ω 时的0.5A 电流检测电压相同。 如果使用20m Ω 电流感测、则需要缩放充电电流设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    SIR、您能否举例说明一下在没有用于充电的系统充电器芯片的情况下、我需要考虑哪些寄存器设置。

    比如、如果我想为它充电12.3V/1.5A、那么最小系统电压和充电电流的设置将是 SIR 的设置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要进行12.3V/1.5A 充电、请设置最小系统电压=9.2V、充电电压=12.3V、充电电流=0x0BC0 (3A、10 m Ω)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20米欧姆电阻器的情况下运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要进行12.3V/1.5A 充电、请设置最小系统电压=9.2V、充电电压=12.3V、充电电流=0x0BC0 (1.5A、20 m Ω)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 我已添加寄存器设置文件、请检查我无法使用预期电流进行充电、它钳位到384mA、但电压正常...

    e2e.ti.com/.../register-settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池充满电后、充电电流将减小或停止。 请提高最大充电电压以实现快速充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    电池尚未充满电我已将电压设置提升至14V,但我的电池最大电压为12.6V,请检查寄存器设置,一次请 SIR ....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供充电状态寄存器0x20的值?